This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:SPICE 仿真模型

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430639/thvd1500-spice-simulation-model

器件型号:THVD1500

工具与软件:

大家好、我使用 Altium Designer 进行仿真。

我需要为该元件提供一个 SPICE 模型。  

但我无法找到它。 请帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishakha:

    我们没有用于 THVD1500的 SPICE 模型。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 感谢您的答复! 有可能创建它吗?

    如果是、请告诉我是否有任何教程可供我学习创建模型。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishakha:

    从技术上讲、您可以创建自己的模型。 不过、它会有显著的缺点、并且需要概括一些器件特性。 这种模型的目的是什么? 如果您只是想了解它的工作原理、我非常乐意向您介绍其功能和器件设置。 否则、从仿真角度而言、这将很难实现。  

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan!

    我们在这个项目中使用了此 IC、我想了解每个组件消耗了多少功率。

    我要问的第二个问题是、该组件有 IBIS 模型。 您能否告诉我它是什么以及如何将其转换为 SPICE 模型?

    请参考。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishakha,  

    感谢您澄清这一点。 如果您滚动到 THVD1500产品页面的"设计工具和仿真"部分、则该页面会列出 IBIS 模型。 我最近发现有一种方法可以将 IBIS 模型转换为 PSPICE 模型。 不过、我本人并没有这样做、所以我不能作出任何承诺。  

    https://community.cadence.com/cadence_technology_forums/pcb-design/f/pspice/54265/how-to-convert-ibis-models-into-pspice-model

    https://emisleuth.com/Articles/How_to_Use_IBIS_Models_in_PSpice_5-15-2024.pdf

    希望这可以帮助你!

    此致!

    Ethan