This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS304:GPIO 持续过压保护

Guru**** 2856260 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431922/esds304-gpio-protection-from-continuous-over-voltage

器件型号:ESDS304

工具与软件:

尊敬的论坛:

我正在寻找类似于 ESDS304的 GPIO 引脚保护 IC。  

但是、输入为5V、10mA 不定向

IC 应能够防止持续反向电压、超过5V 的持续过压和过流。

此致、

德州仪器(TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:  

    我们的产品系列中没有可提供持续过压保护的产品。 我可能会研究 TI 电源接口时代的各个部分。 它们具有用于过压保护(链路)的专用器件。  

    此致!

    McKenzie