This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:我对上电复位(POR)的操作有疑问。

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1429725/tca6424a-i-have-a-question-about-the-operation-of-power-on-reset-por

器件型号:TCA6424A

工具与软件:

我们认为、如果上电时/RESET 引脚输入"低电平有效复位"、  

将保持复位状态并且 POR 不会被激活。

这种想法是正确的吗?

请参见下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    POR 和/RESET 具有相同的效果。 仅当 VCC 和/RESET 都为高电平时、器件才会退出复位状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 User6448843:

    请告诉我克莱门斯的回答是否回答了您的问题。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个关于 TCA6424A 的电源的问题。

    从数据表可以看出、9.2是否适用于 VCCI 和 VCCP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 User6448843:

    上电复位电路连接到 VCCP 电平。 为了使器件正常工作、VCCI 和 VCCP 电源都需要上电、但上电复位连接到 VCCP。 请参阅 数据表中的第8.5.1节"上电复位"。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    从您的回答来看、图9-4和图9-5是否解释了 VCC (= Vccp)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 VCC = VCCP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 (我还有一个问题。)

    9.2电源建议建议建议建议在 VCCI 之前为 VCCP 供电、但 VCCI 是否有任何其他启动和关断时序限制?

    ※VCCI 电源建议似乎未在数据表中列出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 User6448843:

    我认为我的初始答案 VCC = VccP 有一点不准确。  

    VCC = VCCI 和 VCCP。  

    但是、任何上电复位电压或时序规格都适用于 VCCP 引脚。  

    此致、

    Tyler