This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD2CANFD24-Q1:为100BASE-T1提供 ESD 保护、具有52V STB 保护

Guru**** 2891270 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431298/esd2canfd24-q1-esd-protection-for-100base-t1-with-52v-stb-protection

器件型号:ESD2CANFD24-Q1
Thread 中讨论的其他器件:ESD601ESD2CAN36

工具与软件:

TI 是否有一个双向 ESD 保护器件可用于保护100BASE-T1接口、也可承受52V STB 故障?

我找到的大多数器件最高只能达到36V!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    什么是 STB 故障? 是的、您回答正确。 我们目前只有最高可达836V 的器件、但钳位在50V 和60V 范围内。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenzie:

    对于汽车应用、STB 对电池短路。 48V 电池系统的直流电压最高可达52V、因此我需要在100BASE-T1以太网接口引脚上提供 STB 保护。

    此致、

    Richard。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:  

    感谢您的解释。 目前、我们还没有支持48V 电池系统的产品、但我们应该在明年上半年就推出一个解决方案。

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenzie:

    如果我两个使用两个串联的 ESD 二极管、这是否符合52V 直流 STB 要求?

    感谢收到任何建议。

    Richard。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:  

    是的、 可以选择堆叠两个二极管。 堆叠时、任何明智的电压都会增加(钳位电压、工作电压、击穿电压)以及电容和漏电流。 ESD 和浪涌额定值不会增加、而是会成为器件中的最低值。  

    可选择 ESD601和 ESD2CAN36来确保电容保持低电平。 是否对 ESD 保护有其他要求?

    ESD601 + ESD2CAN36:

    电源电压:54V

    VCLAMP:96V

    电容:3.1pF

    ESD:15kV

    此致!

    McKenzie