This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:使用 TS3DV642-Q1 MIPI 开关查询 I2C 电压电平管理

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431477/ts3dv642-q1-inquiry-on-i2c-voltage-level-management-using-ts3dv642-q1-mipi-switch

器件型号:TS3DV642-Q1

工具与软件:

我目前正在设计中使用 TS3DV642-Q1 MIPI 开关来控制 I2C 总线、该总线的工作电压电平为1.8V。 此开关由3.3V 的 VCC 电源电压供电。 可以采用哪些方法来确保 I2C 总线的输出电压电平保持在1.8V? 在开关的输入和输出侧实施高达1.8V 的上拉电阻器是否可以有效地解决该问题? 对于解决这一问题的任何建议、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TS3DV642-Q1 可支持0至5.5V 范围内的模拟 I/O 信号。 但在使用3.3V VCC 电源为 TS3DV642-Q1供电时、我不会遇到问题、同时将多路复用器的一侧上拉至1.8V。

    谢谢

    David