This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:无变压器应用

Guru**** 2868520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430972/dp83826e-transformer-less-application

器件型号:DP83826E

工具与软件:

关于无变压器应用、我在 TI_PHY-DP83826E 数据表中提到了这一点。

在 TI 网站上、 我还看到了 DP83848应用报告 其中讨论了无变压器应用。

TI_DP83826是否也提供了无变压器应用报告? 如果存在、请您提供该信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagen:

    感谢您提交查询。 DP83826支持无变压器应用(电容耦合)、但没有适用于 DP83826的应用手册。 从 DP83848应用手册中学到的内容也适用于 DP83826。

    请注意、DP83826为电压驱动 PHY、DP83848为电流驱动 PHY。 MDI 电路将略有不同。

    图1 - DP83826双绞线接口网络电路

    图2 - DP83848双绞线接口网络电路

    此致、

    Alvaro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。