This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:如何使用 SN65DSI84

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431117/sn65dsi84-how-to-use-sn65dsi84

器件型号:SN65DSI84

工具与软件:

大家好、团队成员:

此桥式 IC 具有单输入和双输出。

1) 1)用户是否可以使用此设备在通道 A 和通道 B 上显示不同的图像? 请参阅随附的。

2) 2)如果是、应如何设置输入的格式?

3) 3)如果这种方法可用、您能告诉我需要注意的事项吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以 使用 DSI85 来满足此设计要求。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的答复。

    关于 DSI84、数据表7.4.4中的部分说" FlatLink 输出在双链路配置中实现、通道 A 承载奇数像素数据、通道 B 承载偶数像素数据。"

    我觉得如果用户调整输入格式、就可以在每个通道上显示不同的图像。

    我的理解错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果要使用 DSI84支持2个显示器、则需要修改 DSI 源向 DSI84提供数据的方式。 也就是说、您需要对其进行修改、以便一个视频流是奇数像素(因为奇数像素在 CHA 上输出)、而另一个视频流是偶数像素(因为偶数像素在 CHB 上输出)。  

    谢谢

    David