This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814S-Q1:LED_0有源极性是否随外设电路的上拉和开路而变化?

Guru**** 1810440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431160/dp83tc814s-q1-whether-the-led_0-active-polarity-change-with-the-pull-up-and-open-of-the-peripheral-circuit

器件型号:DP83TC814S-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们没有配置0x451 [0]以更改 LED_0的 活动极性。

我们发现以下现象:

如果 LED_0的外设电路开路、则 LED_0高电平有效;

如果  LED_0的外设电路上拉、则 LED_0为低电平有效;

对吗?

此致!

Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingkun:

    是的、 LED_0的极性将在使其保持开路和上拉之间变化。  

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    感谢您的答复!

    此致!

    王京坤