This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML-SP:铅材料

Guru**** 2926900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431549/ds16f95qml-sp-lead-materials

器件型号:DS16F95QML-SP

工具与软件:

您能告诉我 DS16F95WFQMLV 中使用的材料吗?  我需要计算通过引线的热阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    铅镀层为63%锡和37%铅。

    -鲍比