This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC402:用于从模块预取的 FPC 本地 SRAM 的地址映射

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: FPC402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431509/fpc402-address-map-of-local-sram-of-fpc-for-prefetch-from-module

器件型号:FPC402

工具与软件:

如果使用一次预取、则来自端口的数据 将存储在 FPC402的本地存储器中

如何访问此本地内存并从中读取值? 此本地内存在 FPC402中的位置是什么?

我查看了程序员指南,但找不到本地内存的地址映射,仅适用于从0x00到0xF1的 i2c 寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用预取时、可以通过从端口设备读取来读取预取数据。  如果读取地址在预取范围内、FPC402将使用预取数据进行响应。

    谢谢!
    Drew