This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849ID:DP83849ID

Guru**** 2926780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431161/dp83849id-dp83849id

器件型号:DP83849ID

工具与软件:

您好!

对于我的以太网接口设计、 在实现信号完整性时 RX 信号中会发生反射。

建议为 Rx 信号和时钟的驱动器侧添加串联终端(长度为5.46英寸)以降低噪声。

请告诉我您对此的评论。

谢谢、此致、

Pavithra DS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议为 Rx 信号和时钟的驱动器侧添加串联终端(长度为5.46英寸)以降低噪声。

    时钟频率=25MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavithra:

    感谢您提交查询。 您是否指的是 PHY 和处理器之间 MAC 接口上的 RX 信号? 反射通常是由阻抗不匹配引起的、电路板上的布线阻抗是否与50Ω 匹配?

    此致、

    Alvaro