This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:我可以在8GHz 输入信号中应用吗?

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401, DS125DF410, DS100BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425997/ds125df410-can-i-apply-in-the-8ghz-input-signal

器件型号:DS125DF410
主题中讨论的其他器件: DS100BR111、DS125BR401

工具与软件:

TI 人好

我的医疗客户想检查他们是否可以 在 8GHz 输入信号中应用 DS125DF410?  

因为客户不是通信客户、并希望处理4K 视频流。

它们的输入信号频率应在8GHz 左右。

因此、客户想要确认 DS125DF410是否可用于8GHz 输入?

如果可以、我们需要进行哪些特殊设计;如果不可以、请推荐一些1GHz-8GHz 重定时器。

 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    DS125DF410不支持8Gbps 数据速率。 此重定时器仅支持9.8至12.5Gbps + 2分频、4分频和8子速率。 如果您可以分享更多有关客户应用的信息、我可以推荐其他器件。

    • 使用什么接口来传输4K 视频?
    • 您能否确认、数据速率是否为8Gbps?
    • 需要支持多少个通道/通道?
    • 数据是双向传输还是单向传输?
    • 需要补偿的插入损耗估计是多少?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 使用什么接口来传输4K 视频?
      •     接口为 SerDes、我们需要 支持 4K 或2K 等视频应用 、接口数据速率 @ 1~8Gbps 数据速率。

    • 您能否确认、数据速率是否为8Gbps?
      • 1~8Gbps 数据速率
    • 需要支持多少个通道/通道?
      • 单通道或四通道
    • 数据是双向传输还是单向传输?
      • 双向
    • 需要补偿的插入损耗估计是多少?
      • 最大惯性损耗25dB@奈奎斯特频率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您分享更多信息。

    正在使用什么特定的视频接口? 是 HDMI、DisplayPort、SDI 还是其他设备?

    我问这个问题的原因是、我们有不同的器件产品系列、专门用于特定接口。 我需要知道使用的接口、以便知道哪些器件最适合。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    现在数据是 NRZ SERDES 信号、而不是 DP 或 SDI、因此我们需要一个可支持1~8gbps 的重定时器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    遗憾的是、我们没有任何可在8Gbps 数据速率下支持通用串行器/解串器的重定时器。

    我们 提供了许多可支持8Gbps NRZ 串行器/解串器的转接驱动器。 转接驱动器包含 CTLE 和输出驱动器、但不像重定时器那样包含时钟和数据恢复块(CDR)。 转接驱动器可有效补偿 ISI 引起的插入损耗和抖动。

    我相信您正在寻找一种双向器件、它支持单通道或4通道、并可均衡到25dB @ 4GHz。 DS100BR111和 DS125BR401是一些不错的备选器件。

    此致!

    卢卡斯