This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA9637A:兼容性

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: UA9637A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431532/ua9637a-compatibility

器件型号:UA9637A

工具与软件:

大家好、我正在尝试确认以下器件型号  UA9637ACDR 可 与 DS9637ACM/NOPB 互换、但我只能找到 UA9637A 和 DS9637A 的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Friedrich:

    因此、UA9637A 是器件的通用名称(GPN)。 我认为"C"表示温度额定值。 "D"表示封装类型(SOIC)。 R 表示卷(如卷带包装)。 UA9637ACDR 的数据表是与 UA9637A 相同的数据表(我们参考数据表的 GPN)。

    DS9637A 是 GPN。 "C"表示工作温度范围(0°C 至70°C)。  我认为 M 代表军事(我想说这意味着它通过更彻底的最终测试或其他资格,但我不太熟悉)。 我认为 NOPB 表示 SOIC 封装、但用于军用产品。 请使用 DS9637A GPN 的数据表、商用器件和军用器件共用同一个数据表。  

    简而言之、您看到的两个数据表都适用于 GPN。  

    UA9637A DS9637A
    通道/接收器的数量 2. 2.
    VCC 支持   5V 5V
    引脚排列与其他比较器件相同
    VTH+ 0.2V 0.2V
    Vth- -0.2V -0.2V
    典型迟滞 70mV 70mV
    最大传播延迟从低到高 25ns 25ns
    最大传播延迟从高电平到低电平   25ns 25ns
    最大值支持共模 +/-15V +/-15V
    最大短路电流 100mA 100mA

    总的来说、我看到两个器件的电气参数完全相同。 我怀疑 DS 器件是 UA9637器件的复制规格。 我猜美国国家半导体(TI 在2010年左右收购了它们)试图制造 UA9637A 器件的引脚对引脚版本、这就是规格看起来相同的原因。  

    -鲍比