This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS31-SP:LVDS 驱动器

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS31-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431272/sn55lvds31-sp-lvds-drivers

器件型号:SN55LVDS31-SP

工具与软件:

如果我未端接 LVDS 输出(SN55LVDS31-SP)、会出现什么情况?  输出是否受到保护?  是否会产生额外的功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 未使用的输出可以保持悬空: (+) SN55LVDS31:未使用的引脚-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    感谢您的回答。  我知道可以将输出保持悬空、但我想知道这是否会导致芯片功耗的提高。  以前的芯片用于最大程度地降低功耗、因为我想、它们试图驱动非现有线路。  是否应局部端接栅极?

    Uriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此应用手册进行说明: LVPECL 和 LVDS 的功耗

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表未测量或保证这一点、但流经端接的电流(4 mA)可能远高于开路输出的任何额外电源电流。