This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S311:TPD4S480找不到

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, PMP41115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431463/tpd4s311-tpd4s480-nowhere-to-be-found

器件型号:TPD4S311
主题中讨论的其他器件:TPS26750PMP41115

工具与软件:

我想使用 TPS26750和48V EPR 设计电路、但相关参考 ESD 保护(标题)在任何地方都找不到。 对它的唯一引用是在 PMP41115参考电路中、别处。 无数据表、无产品页面、发表此帖子时没有下拉菜单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:  

    是的,对不起混淆这里。 该器件正在进行最终内部审查和签核、未来几周内可在网上购买。 如果您有当地的 TI 代表、可以提前发送材料。 联系他们并让他们与我联系。