This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:引脚12/13上出现 ESD 问题

Guru**** 1825720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431462/dp83tc812s-q1-esd-issue-on-pins-12-13

器件型号:DP83TC812S-Q1

工具与软件:

我正在我的一款产品上使用 DP83TC812SRHARQ1、目前正在进行 ESD 测试。 从器件的引脚12/13到 连接器、我的原理图与开发板上的示例原理图相同。 我正在调试的这个部件出现了一些 ESD 故障。 在数据表中、我看到、它显示符合"引脚12和13的 IEC61000-4-2 ESD 分类等级4:±8kV 接触放电"。 这是否意味着在该测试中链路保持活动状态并且链路中断计数器不会增加? 或者只是器件在会造成永久性损坏的模式下不会发生故障?

我看到的故障是、链路中断计数器在地址0x561上递增。 链路有效、刚好在 ESD 脉冲之后、它看起来短暂掉出。 我的测试标准与8kV 下的 IEC61000-4-2 ESD 分类等级4相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JD:

    当您说原理图与我们的开发板相同时、您是指 DP83TC812MC-EVM 吗? 布局是否也相同?

    DP83TC812符合 IEC61000-4-2 ESD 分类等级4标准(引脚12和13):±8kV 接触放电(性能级别为)  B 类。B 类表示在 ESD 事件期间 允许链路中断、但在 EMI 测试期间 PHY 必须在没有任何配置的情况下恢复链路。

    此致、

    Melissa