This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP159RGZEVM:能

Guru**** 2888980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431511/dp159rgzevm-yes

器件型号:DP159RGZEVM

工具与软件:

如何配置 USB 适配器、以便开始使用适用于 EVM 套件 DP159RGZ 的 EyeScan 工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应该已经对 USB 适配器进行编程、以支持 EyeScan 工具。  要使用该实用程序:

    • 安装德州仪器(TI)的眼图扫描软件
    • J6必须设置为 SDA–SDA_USB
    • J4必须设置为 SCL–SCL_USB
    • 将 USB Micro 电缆连接到 J13和主机
    • 启动眼图扫描软件

    谢谢

    David