This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1029A-Q1:GND 波动

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431232/tlin1029a-q1-gnd-fluctuation

器件型号:TLIN1029A-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

如果满足下表规格、当 GND 电压从0V <->2.0V (200Hz 方波)波动时是否没有问题?

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shotaro-San、

    LIN 标准允许 GND 偏移高达 VBAT 的11.5%(请参阅 ISO 17987-4参数22-24)。 如果您的测试中的 GND 偏移在该规格范围内、则它应该是可以接受的。 如果超出此范围、则可能会导致电压基准发生明显移位、从而导致 LIN 占空比出现问题。

    请记住、这是 LIN 国际标准的一部分、因此这些意见适用于制造商生产的所有 LIN 收发器。

    如果不使用 LIN 协议、则当然可以使用考虑这些时序差异的自定义协议进行通信。 收发器仍会根据数据表中的电气特性将 LIN 信号解释为高电平和低电平。

    此致!

    Danny