This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:如何理解最小输入电压摆幅600mV

Guru**** 2878990 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR100, DS100BR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425985/ds100br410-how-to-understand-the-minimum-input-voltage-swing-600mv

器件型号:DS100BR410
主题中讨论的其他器件:DS25BR100

工具与软件:

TI 人好

我的医疗客户在数据表中看到该参数、最低输入电压需要为600mV。

但是、当客户需要转接驱动器时、信号的衰减非常小于600mV。

所以我们在这里对该参数的真正含义感到困惑。

此外, 应该如何理解 SDH 和 VTX ?

非常感谢。

 DS25BR100中也有同样的问题

数据表也提到了类似情况、输入电压阈值需要最小100mV、但接收到的眼图闭合幅度通常小于100mV、那么如何理解这个 VTH100mV 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    V4.10_Vpp (min)= 600mVpp 是 TPA 的源发射发射幅值。 信号振幅 因在到达器件 Rx 引脚之前经过介质 A 而衰减。

    信号检测阈值可控制通道输出是开启还是关闭。 当 Rx 引脚的振幅至少为130mVpp 时、通道输出会开启。 当振幅降至60mVpp 以下时、通道输出关闭。 这些阈值可通过 SMBus 寄存器配置。

    关于 DS25BR100、V_TH 和 V_TL 会指定可保证"高"或"低"输出的最小和最大振幅。 如果 IN+负 IN-大于+100mV、则器件保证输出"高电平"。 如果 IN+减 IN-小于-100mV、则器件保证输出"低电平"。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      1 如果源振幅为600mV VPP、RX 引脚 振幅需要>130mvpp。因此通道损耗只能支持20log (600/130)=13.255dB@奈奎斯特频率、对吗? 请仔细检查

      2  DS100BR410 输入为 CTLE、器件 Rx 管脚的眼图已闭合, CTLE 无源,为什么需要最小 振幅130mV,请仔细检查

       3个  DS100BR410的 架构为 CTLE+DRIVER、最小振幅130mV 应位于 CTLE 之后的点、而不是 器件 RX 引脚的点、请仔细检查

     4现在 TX 驱动器输出  幅值为200mV ,如果使用 DS100BR410 转接驱动器单个,现在如何计算最大通道损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    1. DS100BR410可应用高达37dB 的升压@ 5.5GHz、通过 SMBus 控制。

    2. 通道输出被信号检测模块静音或取消静音。 目的是防止噪声被放大并通过器件输出。

    请注意、峰峰值信号振幅和眼图高度之间存在差异。 信号检测阈值与峰峰值信号振幅进行比较、因此振幅大于130mVpp 的闭环信号将通过器件。

    3.正确的、信号检测块存在于 CTLE 和限制器之间。 此时会检查信号振幅。

      

    4. 转接驱动器 Tx 侧的最大插入损耗取决于所连接接收器器件的 EQ 功能和振幅要求。 DS100BR410可应用高达-9dB 的去加重功能、这有助于均衡 Tx 侧的信号、但代价是衰减信号。 很难量化通过去加重可以实现多少覆盖范围的扩展。

    通常、我们建议将单向转接驱动器放置在靠近链路接收端的位置。 这是因为大部分均衡过程应用于转接驱动器的 Rx 侧。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

      感谢您的回复。 信号幅度和眼高问题的更多信息。 我有两个问题:

    @我需要评估  DS100BR410的信号 输入引脚。如何  评估 闭眼图 是否符合   DS100BR410的要求。

    2 封闭眼图信号包含>130mv 和<130mv 的信号、DS100BR410如何判断是否通过。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    1.要检查输入信号是否符合信号检测阈值、请测量 DS100BR410接收器信号的峰峰值幅度、并检查该值是否大于信号检测生效阈值。 在默认配置下、信号检测置为有效阈值为130mVpp。

    2.据我所知、在 DS100BR410接收器中、信号的峰-峰值幅度大于260mVpp。 这远大于信号检测置位阈值、通道输出将取消静音。

    此致!

    卢卡斯