请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB929-Q1 工具与软件:
嗨团队、
东软售后工程车辆仪表屏幕偶尔出现黑屏问题、方框图如下:

检查日志后、我发现出现问题时、驱动程序检测到异常的 HDMI 信号、并读取0x5A.bit3异常。 什么会导致0x5A.bit3异常? 芯片本身能否被完全排除? 或者是否有其它方法可以继续找出是输入问题还是929芯片有问题?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨团队、
东软售后工程车辆仪表屏幕偶尔出现黑屏问题、方框图如下:

检查日志后、我发现出现问题时、驱动程序检测到异常的 HDMI 信号、并读取0x5A.bit3异常。 什么会导致0x5A.bit3异常? 芯片本身能否被完全排除? 或者是否有其它方法可以继续找出是输入问题还是929芯片有问题?

您好、Alan:
[报价 userid="532502" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432514/ds90ub929-q1-does-the-0x5a-bit3-exception-indicate-that-there-is-a-problem-with-the-video-stream ]东软售后项目车辆仪表屏幕偶尔出现黑屏问题让我们从收集一些基准信息开始。 请在下面查看我的问题:
检查日志后、我发现出现问题时、驱动程序检测到异常 HDMI 信号、并读取0x5A.bit3异常。 [报价]在这种情况下、该位是什么"异常"? 正常= 1和异常= 0吗? 如果可能、请在"正常"和"异常"运行期间提供完整的寄存器转储。
此致!
Nikolas