This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:应用程序问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432146/ds90ub927q-q1-application-issues

器件型号:DS90UB927Q-Q1

工具与软件:

在 DS90UB927和928的中继器模式下、在显示屏一侧悬挂在928下的多个 I2C 器件(例如触摸和 IO 扩展 IC)之间是否存在 I2C 地址冲突?

2、FPDlink 信号的传输距离能否达到30米? 如果没有、您可以走多远? 是否需要中继长距离传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    1.在 DS90UB927和928的中继器模式下、在显示屏一侧的928下悬挂的多个 I2C 器件(如触摸和 IO 扩展 IC)之间是否存在 I2C 地址冲突?

    如果本地928 I2C 总线上有多个具有相同地址的 I2C 器件、则会发生冲突。 由于您介绍的是中继器模式、FPD-Link 器件可以使用别名将 I2C 事务发送到不同级别的中继器拓扑。 但最终如果同一总线上有多个具有相同地址的 I2C 器件、则会发生冲突。

    2. FPDlink 信号的传输距离能否达到30米? 如果没有、您可以走多远? 是否需要中继远程传输?

    这些器件的典型最大距离约为10米。 请注意、这是一个典型值。 电缆类型会影响传输的长度。

    对于30米的覆盖距离、系统将需要两级中继器(假设每个链路之间的距离为10m):

    • 927 ->(928 -> 927)->(928 -> 927)-> 928

    我们的通道规格指定了这些器件的最大损耗量。 我不能在 E2E 论坛上分享。 我只能通过电子邮件分享渠道规格。

    此致!

    插孔