This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111EVM:10KR 至 SFP 转换帮助

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111EVM, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432092/ds110df111evm-10kr-to-sfp-conversion-help

器件型号:DS110DF111EVM
主题中讨论的其他器件: DS110DF111

工具与软件:

TI 论坛中有多篇帖子表示您可以使用 DS110DF111将10KR 转换为 SFP。 它们都令人震惊地缺乏关于如何做到这一点的任何信息。 我有一个连接了10KR 器件和连接了 SFP 的 DS110DF111EVM 板、没有发生任何情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ari:

    DS110DF111应该能够用作10G-KR 转 SFP 桥接器、而无需任何特殊设置。 唯一的要求是禁用10G-KR 端的链路协商和自动协商。

    请注意、DS110DF111是一款协议无关的重定时器、可实现均衡、切片并将输入信号驱动至输出。 它不支持10G-KR 反馈协议、仅在应用信号调节技术后在2侧之间传递数据信号。 DS110DF111可以在10G-KR 和 SFP 之间桥接、因为这些接口在电气方面是相同的。

    请允许我帮助调试设置不起作用的原因。

    • 您能否分享一个显示如何在系统内连接 EVM 的简单方框图?
    • 您能否共享您使用的任何寄存器设置或非默认配置?
    • 您是否将 SigCon Architect GUI 与 EVM 配合使用? 是否在运行期间看到两个通道上的信号检测和 CDR 锁定?
    • 如果您不使用 SigCon Architect、您能否在运行期间在两个通道上读取通道寄存器0x02和0x54并与我共享这些值?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、我们仅使用了默认寄存器值。  

    2.我们不使用 SigCon Architect、但我们计划连接 Raspberry Pi 以读取/写入寄存器。 我必须返回给您讨论寄存器值。

    3.我们看到两个 LED 都亮起

    4.我们要弄清楚如何关闭 SBC 上的 LT 和 AN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ari:

    感谢您回答我的问题并分享关于您的设置的更多信息。

    由于 SBC 上仍然启用 LT 和 AN、因此这可能是您看不到链路的原因。 SBC 期望在开始数据传输之前完成和 LT、但 DS110DF111不参与或通过这些协议。

    如果在禁用和 LT 后仍有问题、请告诉我。

    此致!

    卢卡斯