This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26LS32MQML:RoHS/REACH 替代产品(DS26LS32MJ/883)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26LS32MQML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432330/ds26ls32mqml-rohs-reach-alternative-ds26ls32mj-883

器件型号:DS26LS32MQML

工具与软件:

早上好、

我想询问器件型号  DS26LS32MJ/883、此页面上显示的是器件型号不存在、我可以在您的网站上找到它。 因此、我必须提供能够找到的最接近的器件型号。

我正在寻找上述器件型号符合 RoHS 和 REACH 标准的替代器件。 我能够在第三方网站上找到器件型号 DS26L32MQMJ/NOPB、不过这是我唯一能够找到它的位置。

请告诉我该器件是否存在、如果不存在、是否有其他符合 RoHS 和 REACH 标准的替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "DS26LS32MQML"是一个器件型号。
    "DS26LS32MJ/883"是可订购的器件型号。 在 DS26LS32MQML 产品页面上、转至"订购和质量"表。

    所有军用器件都使用含铅的铅涂层、如果您是军用客户、则不需要 RoHS/REACH。 您的实际要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    DS26LS32MQML 是通用器件型号、 DS26LS32MJ/883 是 可订购器件型号。 我不知道你是否误键入了一些东西。  

    我们的大多数四路差分接收器都符合 RoHS 和 REACH 标准、但由于铅涂层而导致的军用系列器件除外。 Clemens 强调了一个很好的要点、您能说明一下您的要求吗?

    如果您想浏览我们的列表、我只过滤了不符合军用标准的四路差分线路接收器。 单击任意器件、如果您滚动到底部、您将看到订购和质量表、其中突出显示了 RoHS 和 REACH 合规性:

    如果您可以分享更多现有要求、我可以帮助您缩小此列表的范围。  

    如果这有帮助、或者您有更多问题、请告诉我、

    Ethan