This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:是否可以在测试模式后返回?

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432192/tmuxhs4212-possible-to-return-after-test-mode

器件型号:TMUXHS4212

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们在设计的电路板上使用 TMUXHS4212、但很遗憾、RSVD 引脚开路、因此当进入 SEL 引脚的信号切换超过10次时、多路复用器功能将停止。

此时、当进入 SEL 引脚的信号进一步切换时、似乎再次开始正常运行。 是否可以安全地假定此类操作由设计保证?

请告知:
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦三、

    RSVD 引脚必须上拉至 VCC、以确保正常运行。 如果这些引脚保持悬空或下拉至 GND、我们将无法保证正常功能、因为它超出了数据表中的规格。

    您看到的这些结果就是看到 RSVD 引脚开路时通常会看到的结果、因此我们建议将这些引脚上拉至 VCC。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan