This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:关于 RSVD1/2引脚连接

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432162/tmuxhs4212-about-rsvd1-2-pin-connection

器件型号:TMUXHS4212

工具与软件:

我面临的问题与下面相同。

将 RSVD1/2连接至 GND 而不是 VCC 是否可以?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327611/tmuxhs4212-about-rsvd1-2-pin-connection

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masur-San:

    这些 RSVD1/2引脚必须上拉至 VCC。 下拉至 GND 与保持其悬空具有相同的效果。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan