This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306在3.3V 和3.6V 之间转换

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, LSF0002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432034/pca9306-pca9306-translate-between-3-3v-and-3-6v

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: LSF0002

工具与软件:

当 VREF2 = 3.6V 和 VREF1 = 3.3V 时、我对如何配置 PCA9306感到困惑。

由于电压差小于0.6V 的阈值电压、我们是否应该按数据表图8.5中所示的配置开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    是的、8-5更合适、因为对于8-6转换、3.6V 不大于 Vref 1+0.7V。 谢谢、请进一步确保 Vref1=Vref2。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、0.3V 的差值不需要转换。

    PCA9306的唯一 I/O 电压要求是不得存在低于 VREF1的上拉电压。 您可以将 VREF1连接到任何较低的电压(2.5V 或1.8V)、或将 VREF2连接到较高的电压(5V)(如果电路中有)。

    或者只需使用 VBIAS = 3.3V 的 LSF0002