This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:485总线信号偶尔同步-- THVD1450

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1450
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430234/thvd1450-485-bus-signal-are-occasionally-synchronized-----thvd1450

器件型号:THVD1450

工具与软件:

你(们)好

我的帐户遇到 THVD1450通信问题。  

在 RS485总线通信期间、RS485总线上的 A 线和 B 线上的信号偶尔会同步、波形如图所示。 可能发生了哪种类型的错误?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当其中一个驱动器的 A/B 连接断开时、会发生这种情况。 其中一条总线正确地驱动为高电平或低电平、但另一条线通过终端电阻器拉至相同电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意克莱门特的分析,其中一个驱动器没有被驱动,所以驱动的驱动器是通过端接电阻器拉另一侧。  

    有两种可能性,我可以想到这是如何发生的。

    第一个是 Clemens 所说的、其中一个驱动器被损坏、但通常在驱动器损坏时将其短接至 GND 或 Vcc。

    我想第二个原因就是出现这种情况的原因;其中一根双绞线电缆被断开、看起来像开路。  

    如果问题是第一个问题、则更换损坏的设备即可解决问题。 您应该知道是哪个器件、因为它用于驱动输入引脚 D

    如果问题是第二个问题、则更换所有电缆即可解决问题。 您还可以检查每对 电缆的导通性、以找到导致问题的电缆。

    -鲍比  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens 和 Bobby

    感谢您的支持。 我将与客户 RD 核实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该问题是由 SOC (而不是与 DSI83相关)引起的。