This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:MIPI 源和 I2C 主器件不同时的相当顺序

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432153/sn65dsi83-considerable-sequence-when-mipi-source-and-i2c-master-is-different

器件型号:SN65DSI83

工具与软件:

嗨、团队:

客户将对 MIPI 源和 I2C 主器件使用不同的处理器。

对于这种情况、是否有任何关注(例如顺序)?

我发现 EN 引脚和 I2C 写入必须遵循下面的内容。 请告诉我其他重要的顺序

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林山

    请确保遵循上述部分中概述的上电序列。  

    DSI83 EN 引脚上有一个内部上拉电阻器、因此被动复位电路只需要一个外部电容器、如下所示(步骤3和4)。

    谢谢

    David