Thread 中讨论的其他器件:ALP
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我尝试在 NB --> UB949 --> UB948 --> 1920X720 LCD 中建立 HDMI 系统架构
架构1。 HDMI in NB -->我们的 UB949板-->我们的 UB948板--> 1920X720 LCD
ALP 始终显示"Linked to Video Source:no"、并且 HDMI freq 显示不稳定、但 RX_5V 显示"Detected"、HPD 显示 true。
什么可能会导致该问题?


我们希望点亮的面板计时(分辨率1920 X 720)如下:

我在 Deltacast 中写下了 EDID、但仍然没有正常显示:


我曾在 TIE2E 中写过其他 EDID 帖子、 但仍然没有正常显示:

引擎架构 2. HDMI in NB --> UB949 EVM--> Our UB948 board --> 1920X720 LCD,
UB949 EVM 的 OLDI 输出: 连接器: 引脚1: SMAD0_N、 引脚2:SMAD1_N、引脚3:SMAD0_P、引脚4:SMAD1_P、
但 UB948板上的 OLDI 输入: 连接器: 引脚1 :SMAD1_N、 引脚2:SMAD0_N、引脚3:SMAD1_P、引脚4:SMAD0_P 、
我尝试将 UB948的寄存器0x49[1:0]设置为01:双交换 FPD/OLDI 输出、但仍然没有正常显示。
如何修改一些设置以使我们的 UB948-电路板 输入满足 UB949-EVM 输出?
ALP 始终显示"Linked to Video Source:no"、并且 HDMI freq 显示"not stable"、但 RX_5V 显示"Detected"、HPD 显示"true"。
什么可能会导致该问题?


我们的 UB949 EVM 如下所示: