This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2429:12Mbaud 双线接口解决方案

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432068/thvd2429-12mbaud-2-wire-interface-solution

器件型号:THVD2429

工具与软件:

你(们)好

我们正在使用速度为12Mbaud 的 C2000 UART 端口。 我们需要使用差分对传输、因此请为此应用提供一些器件型号的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    您需要支持什么 Vcc 电平?

    我假设对于双线、您需要半双工解决方案?  

    是否有 ESD/EFT/浪涌要求?

    您是否需要  在差分引脚上支持一定级别的故障保护?

    您在帖子中标记的器件是 THVD2429、它应该符合您正在寻找的速度。 只是想知道为什么这款器件不适合您。  

    -鲍比