This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:串行终端 USB 2.0上行-下行

Guru**** 2928450 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431973/tusb4020bi-serial-termination-usb-2-0-upstream-downstream

器件型号:TUSB4020BI

工具与软件:

您好!

您能否告诉我 TUSB4020BI 是否需要上行/下行端接电阻器、并请解释答案? 我在数据表中没有看到这一点、但对于较旧的完整 器件 、我看到链接的 SLLA314 (2011)作为参考、其中提到 USB1.1/2.0集线器中需要22至33欧姆串行终端。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CB:

     对于 TUSB4020B、DP/DM 上无需外部电阻器即可实现 FS 和低速运行。 只需将 DP/DM 连接至 USB 连接器即可

    好的  

    Brian