This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:自举的上拉/下拉电阻值

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431634/dp83826e-pull-up-pull-down-resistor-value-for-bootstraps

器件型号:DP83826E

工具与软件:

我对 TI_DP83826E 中用于自举的上拉和下拉电阻器的值有疑问。

数据表建议使用2.49kΩ 的上拉电阻值和1.5kΩ 的下拉电阻值。

它还规定了建议的容差为1%。

另一方面、自举有两个级别、VH 最小值为1.3V、VL 最大值为0.6V。

内部上拉电阻和下拉电阻值均为10kΩ±25%。

考虑到阈值和内部电阻器值、对于自举、是否可以使用2.49kΩ 和1.5kΩ 以外的上拉和下拉电阻器值?

为什么建议使用1%容差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    [报价用户 id="624858" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431634/dp83826e-pull-up-pull-down-resistor-value-for-bootstraps "]

    考虑到阈值和内部电阻器值、对于自举、是否可以使用2.49kΩ 和1.5kΩ 以外的上拉和下拉电阻器值?

    [报价]

    正如您提到的、内部上拉电阻器具有相当大的容差。 TI 建议值具有低容差(1%)、以确保在涉及内部 PU 以及工作温度范围的最坏情况下、器件能够正常工作。 这些特定值已在器件的整个温度范围内进行了测试、并确保器件读取正确的配置(strap)值。

    虽然可以使用其他电阻值、但最好进行适当的计算、以确保满足引脚上的电压要求。

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivvan

    感谢您的答复。

    对于3.3V 电源(变化为±5%)、上拉电阻为5.1kΩ(±5%)、下拉电阻为1.3kΩ(±5%)、因此 VH 低于0.47V、VL 高于1.82V。

    我相信这是可以接受的、但是否有任何问题呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    只要您的系统的每个临界情况都满足下面在 PHY 引脚上列出的电压要求、器件就应该按预期运行。 注意:计算电压时还应包括内部 PU 电阻

    此致!

    Vivaan