This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:10G-KR 至 SFP 设置帮助

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10232, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431579/tlk10232-10g-kr-to-sfp-setup-help

器件型号:TLK10232
主题中讨论的其他器件: DS110DF111

工具与软件:

我正在尝试使用 TLK10232来将10KR 转换为 SFP。 我的设计基于一些论坛帖子、其中指出您应该能够通过内部开关将高速 A 侧连接到高速 B 侧。 我将2个评估板连接在一起、我将使用 GUI 来尝试配置器件。

这是我当前的评估板设置:

目标是能够从一台笔记本电脑 ping 另一台笔记本电脑。 如果我移除评估板并仅使用光纤、我可以执行 ping 操作。 重新添加评估板后、我无法执行 ping 操作。

到目前为止、我可以在开关和评估板之间获得一个链路灯(在 SFP 侧)、但我无法通过10KR (同轴电缆侧)获得数据。

如果我能完成这项工作、就能避免重新创建我的实际设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ari:

    是否要使用 GUI 或直接寄存器读取/写入来配置每个评估板? 您能否共享两个电路板的配置序列以便我进行查看?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每款评估板均可通过 GUI 进行配置。 从其他论坛帖子来看、我应该将 SFP 配置为无链路训练和无自动协商。 10KR 端应具有链路协商和自动协商功能。

    这里是我的设置

    通道 A - SFP

    • 操作模式
      • 10G-KR
      • 环回模式-收发器
    • 时钟速率配置
      • 参考时钟频率- 156.25
      • HS 串行数据速率- 10312.5
      • HS 串行器/解串器 PLL……更高端……
      • 启用 HS PLL- ON
      • 启用 LS PLL - OFF
      • 高速基准时钟- REFCLK0
    • HS TX 配置
      • 启用 TX (ON)  
      • 极性-正常
      • 所有其他设置均为默认值
    • HS RX 配置
      • 启用 RX (ON)
      • 使能 ENTRACK (开)
      • 保持均衡器... (开)
      • EQ 前体- 11/9
      • 自适应增益-锁定时无变化
      • Auto Zero -当 RX 被启用时启动
      • P/N 极性-正常
      • HS 串行器/解串器峰值...-正常
      • H1 CDR...-正常
      • 时钟恢复-二阶1x 模式
      • 时钟数据恢复……8票
    • LS 输入配置
      • 全部关闭
    • LS 输出配置
      • 全部关闭
    • LOS 覆盖层
      • 启用 HS_LOS_MASK- ON
      • 所有其它功能关闭
    • 通道对齐配置
      • LS 信道同步... 以太网标准
      • 反射通道状态... -通道3.
      • LS 串行器/解串器 PLL 锁定... -开
      • LS 串行器/解串器 LOS 状态...-开启
      • 强制通道重新对齐...-off
      • HS 通道同步-以太网标准
      • 10位对齐 P....-283 (默认)
      • 10位对齐 N...-17C (默认)
      • 禁用 HS- OFF 上的8B/10B 编码器
      • 在 HS- OFF 上禁用8B/10B 解码器
      • 禁用 RX CTC 操作-关闭
      • 禁用 TX CTC 操作-关闭
    • 自动控制配置
      • 禁用 HS PLL 状态... -关闭
      • 禁用 HS LOS 状态...-关闭
      • 禁用同步状态...-off
      • CLKOUT 时钟...-打开
    • 覆盖 Cfg
      • 全部关闭
    • TX 开关配置
      • 启用引脚开关... 出错
      • 数据开关 TX 源(如果 PRTAD0高电平…… 备选 HS 数据
      • PRTAD0低电平的数据开关 TX 源-备用 HS 数据
      • TX 的数据选择…… -备用 HS 数据
      • Tx 数据开关触发条件...-关闭-任何数据上-任何数据
      • 时钟持续时间... - 20.
      • TX 数据模式 提供... - KR:空闲
      • Tx 数据模式。 关闭。 - KR:空闲
      • DST_OFF_CHAR- 2FD
    • Rx 交换机配置
      • 启用引脚开关... 出错
      • 数据开关 RX 源(如果 PRTAD0高电平…… 备选 HS 数据
      • PRTAD0低电平的数据开关 RX 源-备用 HS 数据
      • RX 的数据选择... -备用 HS 数据
      • Tx 数据开关触发条件...-关闭-任何数据上-任何数据
      • 时钟持续时间... - 20.
      • TX 数据模式 提供... - KR:空闲
      • Tx 数据模式。 关闭。 - KR:空闲
      • DST_OFF_CHAR- 2FD
    • PMA 控制配置
      • 启用 Power Down - Off
      • Enable Loopback...- Off
    • 链接训练配置
      • 链路训练启用... 出错
      • 启用10GBASE-KR... -off
    • LT 本地器件控制配置
      • 存在本地器件-正常运行
      • 本地器件初始化-正常工作
      • LT 本地设备摆幅更新-保持
      • LT Local Device post2..-保持
      • LT Local Device Coef K (+1)-保持
      • LT Local Device Coef K (0)-保持
      • LT Local Device K (-1)-保持
    • KR FEC 控制
      • 启用 FEC 解码... -关闭
      • 启用10GBASE-R FEC-关闭
    • KR 供应商特定配置
      • RX CTC FIFO - 32深
      • RX CTC 水印- 11.
      • 序列列是... -关闭
      • 启用 Q 列... -关闭
      • TX CTC FIFO - 32深
      • TX CTC 水印- 11.
      • 序列列是... -关闭
      • 启用 Q 列... -关闭
      • 发送空闲模式... -关闭
      • KR CTC 错误代码...LN0...-关闭- 9C
      • KR CTC 错误代码...LN1...-关闭- 0
      • KR CTC 错误代码...LN2...-关闭- 0
      • KR CTC 错误代码...LN3...-关闭- 1
      • LS OUT 测试模式...-高频测试模式
      • LS OUT 测试图形启用-正常运行
      • LS 处于测试模式...-高频测试模式
      • LS 输入测试图形启用-正常运行
    • PCS 控制配置
      • 全部关闭
    • 自动协商控制
      • 全部关闭

    通道 B - 10KR

    • 操作模式
      • 10G-KR
      • 环回模式-收发器
    • 时钟速率配置
      • 参考时钟频率- 156.25
      • HS 串行数据速率- 10312.5
      • HS 串行器/解串器 PLL……更高端……
      • 启用 HS PLL- ON
      • 启用 LS PLL - OFF
      • 高速基准时钟- REFCLK0
    • HS TX 配置
      • 启用 TX (ON)  
      • 极性-正常
      • 所有其他设置均为默认值
    • HS RX 配置
      • 启用 RX (ON)
      • 使能 ENTRACK (开)
      • 保持均衡器... (开)
      • EQ 前体- 11/9
      • 自适应增益-锁定时无变化
      • Auto Zero -当 RX 被启用时启动
      • P/N 极性-正常
      • HS 串行器/解串器峰值...-正常
      • H1 CDR...-正常
      • 时钟恢复-二阶1x 模式
      • 时钟数据恢复……8票
    • LS 输入配置
      • 全部关闭
    • LS 输出配置
      • 全部关闭
    • LOS 覆盖层
      • 启用 HS_LOS_MASK- ON
      • 所有其它功能关闭
    • 通道对齐配置
      • LS 信道同步... 以太网标准
      • 反射通道状态... -通道3.
      • LS 串行器/解串器 PLL 锁定... -开
      • LS 串行器/解串器 LOS 状态...-开启
      • 强制通道重新对齐...-off
      • HS 通道同步-以太网标准
      • 10位对齐 P....-283 (默认)
      • 10位对齐 N...-17C (默认)
      • 禁用 HS- OFF 上的8B/10B 编码器
      • 在 HS- OFF 上禁用8B/10B 解码器
      • 禁用 RX CTC 操作-关闭
      • 禁用 TX CTC 操作-关闭
    • 自动控制配置
      • 禁用 HS PLL 状态... -关闭
      • 禁用 HS LOS 状态...-关闭
      • 禁用同步状态...-off
      • CLKOUT 时钟...-打开
    • 覆盖 Cfg
      • 全部关闭
    • TX 开关配置
      • 启用引脚开关... 出错
      • 数据开关 TX 源(如果 PRTAD0高电平…… 备选 HS 数据
      •  PRTAD0低电平的数据开关 TX 源-备用 HS 数据
      • TX 的数据选择…… -备用 HS 数据
      • Tx 数据开关触发条件...-关闭-任何数据上-任何数据
      • 时钟持续时间... - 20.
      • TX 数据模式 提供... - KR:空闲
      • Tx 数据模式。 关闭。 - KR:空闲
      • DST_OFF_CHAR- 2FD
    • Rx 交换机配置
      • 启用引脚开关... 出错
      • 数据开关  RX 源(如果 PRTAD0高电平…… 备选 HS 数据
      • PRTAD0低电平的数据开关 RX 源-备用 HS 数据
      •  RX 的数据选择... -备用 HS 数据
      • Tx 数据开关触发条件...-关闭-任何数据上-任何数据
      • 时钟持续时间... - 20.
      • TX 数据模式 提供... - KR:空闲
      • Tx 数据模式。 关闭。 - KR:空闲
      • DST_OFF_CHAR- 2FD
    • PMA 控制配置
      • 启用 Power Down - Off
      • Enable Loopback...- Off
    • 链接训练配置
      • 链路训练启用... 出错
      • 启用10GBASE-KR... -ON
    • LT 本地器件控制配置
      • 存在本地器件-正常运行
      • 本地器件初始化-正常工作
      • LT 本地设备摆幅更新-保持
      • LT Local Device post2..-保持
      • LT Local Device Coef K (+1)-保持
      • LT Local Device Coef K (0)-保持
      • LT Local Device K (-1)-保持
    • KR FEC 控制
      • 启用 FEC 解码... -关闭
      • 启用10GBASE-R FEC-关闭
    • KR 供应商特定配置
      • RX CTC FIFO - 32深
      • RX CTC 水印- 11.
      • 序列列是... -关闭
      • 启用 Q 列... -关闭
      • TX CTC FIFO - 32深
      • TX CTC 水印- 11.
      • 序列列是... -关闭
      • 启用 Q 列... -关闭
      • 发送空闲模式... -关闭
      • KR CTC 错误代码...LN0...-关闭- 9C
      • KR CTC 错误代码...LN1...-关闭- 0
      • KR CTC 错误代码...LN2...-关闭- 0
      • KR CTC 错误代码...LN3...-关闭- 1
      • LS OUT 测试模式...-高频测试模式
      • LS OUT 测试图形启用-正常运行
      • LS  处于 测试模式...-高频测试模式
      • LS  输入 测试图形启用-正常运行
    • PCS 控制配置
      • 全部关闭
    • 自动协商控制
      • 启用自动协商-打开
      • 下一页可用-关闭
      • 将 RF 位设定为1-关闭
      • 器件支持10GBASE-KR - ON
      • 设备支持10GBASE-KX-关闭
      • 技术能力... -关闭
      • 请求启用 FEC- OFF
      • 10GBASE-KR 具有 FEC 能力-关闭
      • 暂停... - 4.
      • 选择器域值- 1
      • 技术能力... 24:11 - 0
      • 技术能力... 10:3 - 0
      • 回波随机...-0
      • 下一页可用-关
      • 下一页是一条消息...-关于
      • Deice 能够对...采取行动。。 -关闭
      • 消息/未格式化代码10:0- 0
      • 消息/未格式化代码31:16- 0
      • 消息/未格式化代码47:32- 0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ari:

    感谢您分享您的配置。 我查看过您正在使用的设置、但没有看到任何明显的问题。

    我建议首先采用更简单的设置。 您是否可以尝试禁用10G-KR 链路上的和 LT? 最好看看您是否能在这种情况下建立链路。

    此外、我看到您询问了另一个有关将 DS110DF111用于10G-KR 转 SFP 的 E2E 问题。 如果您可以在系统实施中禁用10G-KR 侧的和 LT、则 DS110DF111是在此用例中更简单的器件。

    此致!

    卢卡斯