This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3202:需要确定绝对最大和建议最大结温。

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432037/hd3ss3202-want-to-identify-absolute-maximum-and-recommended-maximum-junction-temperatures

器件型号:HD3SS3202

工具与软件:

我知道如何使用提供的热阻来计算内部结温、但想知道允许的最大工作温度是多少。

假设为125°C、但想要确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    对于 HD3SS3202、允许的最大结温为105°C

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan