This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2451-Q1:GFO 用作外部 CAN STB 控制

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TLIN1431EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426191/tcan2451-q1-gfo-use-as-external-can-stb-control

器件型号:TCAN2451-Q1
主题中讨论的其他器件:TLIN1431EVM

工具与软件:

团队成员、您好!

 GFO 是否使用任何限制或预防措施来控制外部 CAN 收发器 STB? 数据表中对此函数没有太多说明。

谢谢。

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!

    有更新吗?

    此致、

    Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    GFO 引脚基本上允许您拥有来自 SBC 的特殊编程 GPO、使您可以控制另一个收发器、而无需使用额外的 MCU GPIO 端口。 它的功能可以编程为以多种不同的方式运行、从而使用户能够实现通道扩展的许多不同应用。 通常需要根据用户偏好将 GFO 引脚连接至 CAN 或 LIN 收发器的 EN 或 STB 引脚。

    除了器件数据表之外、还有几个其他文档涉及通道扩展。 请参阅以下内容以供参考:

    系统基础芯片101: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZT469

    TLIN1431EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/sllu326a/sllu326a.pdf 第2.4节

    此致!

    Danny