This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:去抖

Guru**** 2952210 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555, TCA8418E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432910/tca9555-debouncing

器件型号:TCA9555
主题中讨论的其他器件: TCA8418E

工具与软件:

TI 支持团队通知我"TCA9555不具有内置自动去抖功能。 如果需要去抖、则需要一个外部电容器。"

- 是否 有包括去抖在内的直接替换可用?

- 您是否有参考原理图或数据表中的一部分可以作为电容器设计的参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.没有涉及去抖的 P2P 设备。

    2.请参阅 对开关进行去抖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tyrique、

    - 是否 有包括去抖在内的直接替换选项?

    就像 Clemens 一样、建议不要使用内置去抖功能的 P2P 器件。  

    在另一个线程中、TCA8418E 通过寄存器设置对电路进行去抖。  

    [报价 userid="577415" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432910/tca9555-debouncing ]]- 您有没有可以作为电容器设计参考的参考原理图或数据表的一部分?

    请参阅应用手册中的 Clemens 参考。  

    对开关进行去抖

    此致、

    Tyler