工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
您能否提供 通过本地睡眠操作将 DP83TC812R 置于睡眠模式的步骤?
我检查这个 视频 在 YouTube 上,但我不能再现相同的现象。
在我的测试用例中、一个 SoC 控制两个 DP83TC812R、并 连接这些 DP83TC812R 的 MDI。
验证本地睡眠的步骤是什么?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
您能否提供 通过本地睡眠操作将 DP83TC812R 置于睡眠模式的步骤?
我检查这个 视频 在 YouTube 上,但我不能再现相同的现象。
在我的测试用例中、一个 SoC 控制两个 DP83TC812R、并 连接这些 DP83TC812R 的 MDI。
验证本地睡眠的步骤是什么?
谢谢
尊敬的 Mike:
您可以参阅我们在 TC10上的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snla411/snla411.pdf
此致、
Melissa
尊敬的 Melissa:
您的意思是 PHY2的 WAKE 引脚应被 SoC 拉至低电平 以确认睡眠请求?
由数据表提供、
8.4.5睡眠确认
当 PHY 接收到链路伙伴的低功耗睡眠请求时、它会进入睡眠确认模式。 在此模式下、
PHY 允许8ms 让 MAC 决定是否必须启用 TC -10睡眠模式。 决定启用哪些功能
允许 PHY-10、TC 进入 TC -10状态机中的下一步。
PHY2似乎会重新发送一个 SLEEP 请求以完成状态转换。 哪一个是正确的?
还有一个问题、dp83tc812驱动程序是否已就绪? dp83tc812.c 驱动程序不提供任何中断处理程序。
谢谢