This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601RSCEVM:器件配置文件问题

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: SIGCONARCHITECT, DS320PR1601RSCEVM, DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432660/ds320pr1601rscevm-device-profile-issue

器件型号:DS320PR1601RSCEVM
主题中讨论的其他部件:SIGCONARCHITECTDS320PR1601

工具与软件:

您好!

  我们已经购买了 DS320PR1601RSCEVM 并且还安装了 SIGCONARCHITECT、但我们 无法 通过软件工具找到器件 DS320PR1601。 您能给我发送  DS320PR1601配置文件以便我开始评估它吗? 谢谢。

此致、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    SigCon Architect 的 DS320PR1601软件配置文件通过安全资源系统分发。 如果您还没有"PCIE5-REDRIVERS-DESIGN"安全文件夹的访问权限、请参阅 DS320PR1601产品页面上的"申请更多信息"面板、其中包含申请表格的链接。

    安全文件夹中的相关文件为"TI_SigCongui_DS320PR1601_updated.zip"、其中包含 SigCon Architect 3.2和 DS320PR1601配置文件的安装程序。 如果您已经安装了 SigCon Architect 3.2、则可以自行运行"DS320PR1601.exe"安装程序以将 DS320PR1601配置文件添加到程序中。

    此致!

    Evan Su