This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:如何设置 TUSB320LAI?

Guru**** 2925690 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432865/tusb320lai-how-to-set-up-the-tusb320lai

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件:TUSB320

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

TUSB320可以使用3V3 VDD 输入。

现在我们想支持5V/3A 输出。 关于数据表、我们将 VDD 增加到了5V。 但现在它不起作用。

请帮助检查正在发生的事情。 启动顺序如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C 通信正常。

    我将当前广播设置为高电平、将端口模式设置为 DRP_MODE、将端口模式设置为首选 DRP_TRY_SRK、并将 UFP 附件设置为 UFP_DISABLE。

    但 CC 引脚输出不是 PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pakho:

    1.如何启用 Type-C VBUS? 通常、这是通过由 TUSB320LAI ID 引脚控制的 VBUS 开关完成的。 我在您的设计中看到 ID 是无连接。 确保仅在 CC 协商完成后才启用 VBUS、否则可能会导致问题。

    2.您能展示一下连接点的 CC1/2和 VBUS 波形吗?

    [报价 userid="59738" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432865/tusb320lai-how-to-set-up-the-tusb320lai "]我们将 VDD 提高至5V。 但现在它不起作用。

    TUSB320是否根本无法建立连接?  或者、问题是 CC 引脚 PWM 不是您期望的 Try.SRC?

    此致!

    Shane