This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501-Q1:原理图

Guru**** 2929250 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432720/tusb501-q1-schematic

器件型号:TUSB501-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TUSB501

工具与软件:

你(们)好

客户希望我们将 CPU 添加到 USB A 型 CON 中。 您是否可以为本节提供任何建议的原理图?

主板和 CON 之间的连接符合布局电缆长度规范。

他们想解决电缆问题谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    请查看USB-REDRIVER-EVM 用户指南。 此 EVM 使用 TUSB501实现 USB 路径。

    如果您以 PDF 格式共享、我也可以查看原理图。 如果您希望私下分享、可以向我发送朋友请求、通过 E2E 直接发送一条消息。

    此致!

    Shane