This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:有关 TUSB320的问题

Guru**** 2915470 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432705/tusb320-question-about-tusb320

器件型号:TUSB320

工具与软件:

您好:

我想问一下、TI 的 TUSB320是否支持欧盟新法规 EN IEC 62680-1-3?

客户需要评估和选择支持欧盟新法规 EN IEC 62680-1-3的 Type-C 控制开关。 芯片性能参数请参阅 WUSB3801Q-12/TR。 谢谢你!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是的、TUSB320应支持 IEC 62680。 在此资源中、IEC 62680的要求如下:

    所有情况都受 TUSB320支持或与没有 PD 功能的 CC 控制器无关。

    此致!

    Shane