This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:ULPI 输出时钟电压电平

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432763/tusb1210-ulpi-output-clock-voltage-level

器件型号:TUSB1210

工具与软件:

你好!

我想在 ULPI 时钟输出配置中使用 TUSB1210。 我将在 REFCLK 引脚上提供3.3时钟、然后想使用60MHz 输出作为 FPGA 的基准。 该输出时钟的电压电平是多少?

此致、

Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟输出为1.8V。

    好的

    Brian