This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:TCA9539QPWRQ1电流检查

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9539-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431747/tca9539-q1-tca9539qpwrq1-current-check

器件型号:TCA9539-Q1

工具与软件:

 TCA9539-Q1 VCC 的电流有多大? 如何理解160mA? 在6.5和6.9章节中、Icc 不超过1mA、是以 uA 为单位、我的问题是、在计算功率电流时、哪个电流是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Icc在没有负载的情况下测量的流入 VCC 和流出 GND 的电流。

    当输出引脚有负载时、额外的负载电流会流过  VCC 或 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xin:

    克莱门斯的回答是否回答了您的问题?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、在我们计算此 IC 功耗时需要多少电流呢?

    1mA 下的第6.5章和6.9章、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有、请查看我的评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9539-Q1 µA 的功耗确实为几 μ A、通常可以忽略不计。 如果要调整 VCC 电源的大小、则必须知道 TCA9539-Q1输出引脚连接了多大的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xin:

    您可以通过查看数据表中的运行模式条件、仅估算 IC 的 ICC 电流消耗。  

    在最坏的情况下、器件在空载时的最大电流为30uA。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      满负载电流下最坏的情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    取决于负载。 您是否知道将使用什么负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xin:

    这里是正确的。

    例如、如果在 VCC = 3.3V 时将 P00设置为具有1k 负载连接至 GND 的输出高电平、则实际上负载电流大致等于3.3V / 1000 Ω= 3.3mA 从 VCC 引脚流出并连接至 GND。  

    对于最坏情况下的总负载电流、您需要对每个引脚进行类似的分析。 每个引脚负载取决于引脚配置输入/输出的类型和被驱动的负载。 请考虑、某些引脚将是高阻态输入、某些引脚将驱动输出高电平、输出低电平、一些驱动 LED 等  

    每个引脚将具有某种类型的电流负载。 所有这些负载的总和就是最坏情况下的电流。

    如果您尝试查看器件的断点、请检查 ABS。 数据表中的最大条件。 我认为从 VCC 流出或流入 GND 的总电流为数百 mA。  

    此致、

    Tyler