This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:眼图张开

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB925Q-Q1, DS90UR241-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428964/ds90ub925q-q1-eye-opening

器件型号:DS90UB925Q-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UR241-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我们有关于 DS90UB925Q-Q1的问题、您能否检查并告知我们眼睛张开度、对于下图、TxOUT_E_O 的值是多少?

注意: DS90UR241-Q1中的此图

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youhei 您好!

    DS90UB925Q-Q1中有类似的规范用于读取 FPD-Link 规范 tBIT

    UI–单位间隔相当于一个串行数据位宽度1UI = 1/(35*PCLK)

    此外、 DOUT+/DOUT-引脚的抖动特性以 tTJIT 输出形式提供、从典型值0.25至最大值0.30 UI。  

    如果您需要其他信息、请告知我。

    此致!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    谢谢。 我还有几张支票;

     1) 1) TDJIT = TTJIT/2吗?  

    2) 2)如果他们进行测量、是否低于我们应如何测量眼睛张开度? 这是 x 轴(时间)、如何判断眼睛在 Y 轴上是否足够张开、即(振幅)? 有这方面的要求吗?

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    [报价 userid="559039" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428964/ds90ub925q-q1-eye-opening/5492920 #5492920"] TDJIT=TTJIT/2吗?  [报价]

    TDJIT 测量应与 TTJIT 相同的规格

    如果他们进行了测量、我们应该如何测量眼睛张开度?

    规格的 X 轴由所用数据速率的 UI (单位间隔)决定。 单位间隔指定 每次转换之间的最小时间间隔、例如3.375Gbps > 1UI = 0.296ns

    此示例的最大总抖动应为0.3 * UI、因此0.3 * 0.296ns 是该规格。

    对于 Y 轴、图中指定了 差分 输出电压、在 直流电气特性中将其表征为 VODp-p 和 ΔVOD

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致!

    Miguel