This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:按钮消抖

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432427/tca9555-button-debouncing

器件型号:TCA9555

工具与软件:

TCA9555是否内置自动按钮去抖功能?  如果是、那么轮询和中断都是如此吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tyrique、

    TCA9555不具有内置自动去抖功能。 如果需要去抖、则需要一个外部电容器。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的姓氏和首字母缩写、感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tyrique、

    谢谢你。 你也是。 很高兴我能提供帮助。  

    如果您有任何其他问题、请随时开始新主题。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有可供电容器设计参考的参考原理图或数据表部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者是否存在包括去抖的直接替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tyrique、

    如果您需要更多想法、可在网上搜索去抖电路示例。

    我认为简单的去抖可以像上拉电阻器、切换到 GND 和电容器一样简单。  

    查看我的绘图片段:  

    紫色示例展示的是没有电容器的情况。 我认为去抖只是一个低通滤波器。  

    如果您需要具有内置去抖和时钟机制的键盘扫描仪、则可以考虑使用 TCA8418E 键盘扫描仪。 它具有内置寄存器、可启用按键输入去抖。 去抖的工作原理是对输入计时两次。 它每50us 计时一次。 如果在第2个时钟周期输入是相同的逻辑、则只有在这时才会发生中断。  

    此致、

    Tyler