This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP2004:视频转换器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1432801/tdp2004-video-converter

器件型号:TDP2004
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS93B

工具与软件:

团队、

客户负责 HMI 工业应用。 他们正在寻找以下视频转换器接口。 您能提供推荐器件吗! 非常感谢。   

  1. TTL (RGB 16/24位)至 HDMI (OUT)
  2. TTL (RGB 16/24位)至 VGA (OUT)
  3. TTL (RGB 16/24位)至 LVDS (OUT)
  4. MIPI 到 HDMI (输出)
  5. MIPI 至 VGA (输出)
  6. MIPI 至 LVDS (输出)

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian

    请查看我在下面的回答、

    1. TTL (RGB 16/24位)至 HDMI (OUT)
      1. www.ti.com/.../TFP410
    2. TTL (RGB 16/24位)至 VGA (OUT)
      1. 没有解决方案
    3. TTL (RGB 16/24位)至 LVDS (OUT)
      1. 请与 FPD_LINK 团队核实、 SN65LVDS93B 是一种可能的解决方案
    4. MIPI 到 HDMI (输出)
      1. DSI86 + DP 到 HDMI 有源协议转换器
    5. MIPI 至 VGA (输出)
      1. 没有解决方案
    6. MIPI 至 LVDS (输出)
      1. DSI83、DSI84或 DSI85

    谢谢

    David