This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:XTAL 放大器(&A);

Guru**** 2875230 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426272/tpic8101-xtal

器件型号:TPIC8101

工具与软件:

您好!

我们的客户使用以下常量和 XTAL 创建了一个原型、某些示例在通电时启动振荡器时遇到问题。



问题1
客户表示进行了匹配、但问题是什么?

请告知我建议的常数是否有一个可接受的范围。

问题2
XTAL 的规格如下所示。 负载电容为8pF。 这种行为合适吗?

XTAL:NX3225GD -8MHz

c_NX3225GD_STD_CRA_3_e-1317534.pdf (mouser.com)

由此给您带来的不便、我们深表歉意、感谢您的帮助。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    是否可以尝试不同容值的电容器?
    您的原理图显示2 x 4pF、但 PCB 焊盘和布线可能会通过寄生效应增加更多的电容。
    可以先尝试一些更小的电容器吗?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johann-San、

    感谢您的支持。

    我要求客户使用更小的电容器来改进它。 我会在了解这些结果时报告这些结果。
    我还在另一个线程中找到了以下答案。

    (12) TPIC8101:有关爆震传感器的问题-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

     过去、我知道该器件曾与20 Ω ESR/30pF 和80 Ω/20pF 晶体配合使用。
     如果使用更高的 ESR 晶体、则可能会出现问题。

    客户正在使用的 XTAL 的 ESR 是500Ω、似乎过高。
    因此、应客户的要求、

    您能否告诉我 TI 已确认工作的 XTAL 的器件型号/供应商以及​​电阻器和电容器的值?

    对此可能造成的不便、我深表歉意。 非常感谢您的支持。

    此致、
    Hiroshi


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山市

    我们没有为 TPIC8101挑选晶体的经验。

    最好的方法是、 根据 您所引用的 TPIC8101主题中列出的参数、与晶体供应商协商器件的性能。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johann-San、

    我们已收到客户的其他请求。
    他们希望从 TI 获得有关以下方面的官方答复:

    问题1。
    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653407/tpic8101-question-about-knock-sensor?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPIC8101%2520Xtal

    它指的是20 Ω ESR/30pF 和80 Ω/20pF 晶体、但在使用晶体时、这款 IC 的80Ω 标准 ESR 上限是否是?

    问题2:
    数据表 P5

    "4MHz 时钟输入上的150mV 输入振幅仅在反馈网络完成时适用。 没有反馈网络..."

    其他频率(OSCIN 频率4至24MHz)也是如此、如果 XIN 和 XOUT 之间有1MΩ Ω 电阻、对于反馈电阻器、150mVpp 是否足够?

    问题3
    数据表 P10.

    8.3.1.7新
    来自 MCU 的外部时钟信号、
    "晶振或者陶瓷谐振器配置有电阻和电容。"、但是对晶振和陶瓷谐振器的要求还不清楚、所以我们希望大家能提供一个包括常数在内的电路图。



    感谢您的长期支持。
    很抱歉、我知道无法解决这个问题。


    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 Q2、我将附加 D/S 规格以确保正常。

    如果有一个1M Ω 的反馈电阻器、可以将150mVpp 与8MHz 晶体搭配使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山市

    我将调查客户的问题、并在周一 COB 之前提供更新。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johann-San、

    感谢您的支持。

    由此给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山市

    关于您的问题:

    1. 我们并没有为晶体在所有工作条件下提供的 ESR 范围。
      由于之前的 E2E 博文提到了 80Ω 晶体的成功使用、 这可能会成为上限、但客户 应 确保在 所有工作范围内测试其设计。
    2. 说实话,脚注有点混乱。  脚注文本与时钟有关、但它在关于模拟输入放大器的部分中。
      这可能是由文档中的作者/编辑错误造成的。
      我猜中会说时钟反馈网络应该适用于所有时钟频率。
    3. 对于晶振/谐振器要求、似乎没有任何内部指导或要求。
      最佳方法是选择满足他们需要的最佳晶体/谐振器、并在所有运行条件下对设计进行全面测试。

    此致、
    John