Other Parts Discussed in Thread: TCAN3413, SN65HVD233, TCAN3414
主题中讨论的其他器件: TCAN3414、TCAN3413
工具与软件:
SN65HVD233的最小 VOD (D)(差分输出电压)规格为1.5v、另一个最小1.2v 的满载系统(120节点)规格。
问题是:是否有相关信息说明差分输出电压如何随节点数降低? 我们需要对该参数进行一些阐释、因为我们使用的是较长的电缆
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TCAN3413, SN65HVD233, TCAN3414
工具与软件:
SN65HVD233的最小 VOD (D)(差分输出电压)规格为1.5v、另一个最小1.2v 的满载系统(120节点)规格。
问题是:是否有相关信息说明差分输出电压如何随节点数降低? 我们需要对该参数进行一些阐释、因为我们使用的是较长的电缆
谢谢
Frank
感谢您发送编修! 从收发器的角度来看、重要参数是驱动器尝试驱动的系统的差分阻抗。 在"轻负载"系统中、主要差分阻抗来自总线上的60Ω 端接电阻器。

不过、网络上每个额外的 CAN 收发器节点实际上都会引入一些与这些电阻并联的额外轻微差分阻抗。 其效果是、随着总线上的节点数增加、有效差分阻抗变得更强、低于电阻器的60Ω。 例如、SN65HVD233本身具有40kΩ 至100kΩ 的输入差分阻抗。 这意味着、例如、如果您将两个120Ω 电阻器与其中100个节点并联、则系统的有效差分阻抗将为:

≈52Ω(最坏情况)
通过120个这样的节点、您可以接近50Ω。 像这样的收发器旨在在负载开始超出 CAN 标准要求之前驱动与50Ω 一样强大的负载。 这就是限制的来源。
请记住、此处的讨论不同于根据系统节点数确定最大数据速率。 系统中大量的节点/残桩会导致信号振铃、从而限制通信速率。 这是与上述显性差分输出电压能力的单独考虑因素。
最后、对于3.3V CAN 通信、请考虑使用我们最新的工业3.3V CAN 器件系列、包括 TCAN3413和 TCAN3414。
此致!
Danny
Frank
第二行表示不同的测试设置、该测试设置可在网络上的其他节点将共模"强制"到某个不同的级别时评估驱动程序的性能、如图14所示。 在此示例中、它显示了其他一些节点强制总线在某些节点电阻(此处为330Ω)上达到-7V 或高达+12V 的共模电压。
在正常运行时、这是意料之外的事情;系统大部分应该处于相同的电压。 然而、在这种 GND 失调电压的一些情况下、规格表明 VOD 理论上可以进行缩小。 这实际上仅表示 DUT 节点经历了网络其余部分未经历过的显著 GND 偏移的情况。 330Ω 电阻表示所有其他并联节点、并偏置到其他一些电压。
此致!
Danny