This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:RIN 的内部电阻器

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430480/max3232e-the-internal-resistor-for-rin

器件型号:MAX3232E

工具与软件:

您好!

我们将测量 RIN1和 RIN2的内部下拉电阻、并使用 速度计连接到 RIN1和 GND、

我们的终端客户需要的测量电阻器超过5.2K 欧姆、我们知道它有用于 RIN1和 RIN2的5k Ω 内部下拉电阻器;

plesae 建议这是不是正常的请求,而这种测量方法(向量计连接到 RIN1和 GND )是否正确? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS -232规范要求接收器的输入阻抗为5 kΩ± 2kΩ。 这也是数据表在第6.8节中保证的条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您的测量设置正确、5.2K 欧姆不会影响系统运行。 该电阻器值在 Clemens 强调指出的数据表规格范围内。

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clements/Ethan:

    这对我们非常有用,感谢您的亲切支持。