This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:一个特定电路板存在视频流问题

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1, DS90UB954-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425010/ds90ub954-q1-video-streaming-issue-with-one-particular-board

器件型号:DS90UB954-Q1
Thread 中讨论的其他器件:DS90UB953-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我 在电路板中使用了器件 DS90UB954-Q1解串器、并 在摄像头模块中使用了 DS90UB953-Q1组合。 我的电路板面临视频流问题之一、MIPI 输出不来自解串器。 将同一摄像头连接到其他电路板视频流时、效果会变差。 一个特定电路板在  DS90UB954-Q1解串器方面有问题。 我们为工作板和非工作板应用的配置相同。 示例参考从两块板读取的以下寄存器状态。 在非工作板中、它似乎禁用了 CSI (读取0x33状态)。 是否有任何内部诊断会导致禁用此 CSI? 您能否指导我进行进一步调试。

我们将仅使用一个端口 RX0。

寄存器地址
DS90UB954-Q1
非工作板 工作板 备注
0x04 0xdf 0xdf
0x05 0x01 0x01
0x06 0x00 0x00
0x4D 0x13 0x13
0x4E 0x04 0x6d
0x55 0x00 0x00
0x56 0x00 0x00
0x57 0x00 0x00
0x7A 0x00 0x00
0x7B 0x00 0x00
0xB9 0x33 0x33
0xD0 0x00 0x00
0x24 0x00 0x00
0x36 0x00 0x00
0x37 0x00 0x00
0x35 0x00 0x01
0x73 0x00 0x05
0x74 0x00 0x14
0x75 0x00 0x06
0x7C 0x20 0x20
0x7D 0x00 0x00
0xB3 0x00 0x08
0x6D 0x78 0x7c
0xB8 0x88 0x8c
0x33 0x00 0x01

谢谢您的问候

Shiju。 R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shiju、

    您是否知道摄像头是否在非工作电路板上进行流式传输? 我可以看到、SER/DES 锁定在寄存器0x4D 中、但是在行数和行长度寄存器(0x73-0x76)中、非工作电路板上的全是0x00。  

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuji、

    另外一项需要注意的是、寄存器0x6D 中的 DES 上的同轴电缆模式与 STP 模式有不同的配置(strap)。 寄存器0xB8中的模式也不同。 您知道选择 MODE 引脚和分压器上的电压是否相同吗?  

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    两个电路板 Mode 引脚的电压相同。 但在读取寄存器时、这些模式看起来有所不同。 除了 MODE 引脚设置之外、这种模式更改还有其他原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shiju、

    上电时会设置模式、您能否确认此处的电源时序是否正确? 包含了以下数据表中的参考文献:

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    很抱歉这么晚才回复  

    这里绿色是1.8V、黄色内部1.1V、橙色是 PDB 引脚、  

    内部1.1V 与1.8V 输入一起生成。  是否可能是由任何内部故障引起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我来回顾一下明天的详细情况。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuji、

    我在电源序列中没有看到 MODE 引脚、您是否也可以捕获此引脚? 回顾异常寄存器、我可以看到模式绑定不正确、在 PDB 达到逻辑高电平时引脚可能无法稳定。

    此致!

    Thomas